This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1204:用于差分电压输入的电阻分压器

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/948905/tmux1204-resistor-resistor-divider-for-difference-voltage-input

器件型号:TMUX1204

尊敬的先生/女士

我将电阻分压器设置为 S1~S4、并希望在 D1获得差值。 让我简单地讨论一下。 我的测试。  

R1在100K 左右增加 R2。  

D1无法获得 R2/(R1+R2)的电压。 为什么? 请指导我吗?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S1和 D1处的电压是否相同? 是否有任何负载连接到 D1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    感谢您的观看。

    除了回答 Clemens 的问题: S1和 D1的电压是否相同? 是否有任何负载连接到 D1?

    您能否回答:预期电压和 D1处测量电压之间的差值是多少? 所有输入 S1-S4是否都会发生这种情况?

    谢谢、
    Kate