This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3126:OE 引脚激活

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3126, TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/948571/sn74cbtlv3126-oe-pin-active

器件型号:SN74CBTLV3126
主题中讨论的其他器件: TMUX1511

您好!

在 SN74CBTLV3126 数据表引脚功能表中、OE 为低电平:

但在函数表中、它说当 OE 为高电平时、A 端口连接到 B 端口:

我认为它们是连接的、因此如果我要启用该总线、我 需要将 OE 引脚连接到高电平还是低电平?

谢谢

Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于所有逻辑器件、125 =低电平有效、126 =高电平有效。

    表1正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gavin、Clemens、

    感谢您在数据表中指出这一矛盾之处。 正如 Clemens 提到的、该器件是标准的126型。 请按照表1了解您的控制输入。  

    此4通道1:1开关的用例是什么? 我建议大家看一看 TMUX1511 -与 SN74CBTLV3126引脚兼容(和相同的逻辑)、它具有改进的规格和特性。 如果您对在设计中使用 TMUX1511有任何疑问、请联系我们。

    此致、
    Kate