This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:用于 I2C 和缓解 IEC61000-4-4突发事件的开关?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/948199/tmux1072-switches-for-i2c-and-mitigation-against-iec61000-4-4-burst-events

器件型号:TMUX1072
主题中讨论的其他器件: TMUX136

团队、

请参阅以下用例:
- I2C 接口的最佳多路复用器选择是什么?
-是否建议使用 TMUX1072TS5A623157 或其他?

在系统级、通信不会受到 IEC61000-4-4突发事件的干扰、这一点很重要。
设置如下:

在 PCB 上、I2C 主设备通过模拟多路复用器(如 TMUX1072TS5A623157)与 I2C 从设备通信。 在主器件侧 I2C (MUX 之前)上可能会发生 IEC61000-4-4突发事件、通信可能会受到干扰:

I2C 主设备<------ >多路复用 器<---- > I2C 从设备
                         |
                          ESD 突发    


-哪些 TI 多路复用器更适合此类场景?
-我们是否有一些有助于缓解此类问题的设计建议/指南(原理图、PCB 布局)?
ESD 保护(如 TPD2E2U06 )是否是缓解这类问题的最佳方法?
-是否有 TI 参考设计专门解决了 IEC61000-4-4突发事件、这会导致模拟多路复用器的接口通信问题?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖到 E2E。 我可以分享一些资源、这些资源可能有助于回答您有关 I2C 应用中开关和多路复用器的一些问题。  

    首先、我建议观看开关和多路复用器系列中的以下 TI 高精度实验室视频、以了解有关如何为 I2C 选择开关的详细信息:

    正如第一个视频中所讨论的、在为系统选择多路复用器时、有四个关键注意事项必须符合您的设计要求:电源电压、绝对最大开关电流额定值、导通状态电阻和导通状态电容。 TMUX136和 TMUX1072器件具有高带宽和低导通电容、非常适合 I2C 应用。 此外、这些器件还具有断电保护功能、可确保在器件断电(VDD = 0V)时开关保持高阻抗。

    我还想向您介绍以下应用报告"TI保护器件的 IEC 61000-4-x 测试"、其中2.3节指出、TI 的 ESD 保护解决方案中有很大一部分能够满足 IEC 61000-4-4性能要求。 我建议您在下面随附的主题中了解有关为您的系统选择保护器件的更多信息:

    此致、
    Kate