This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74TVC16222A:希望使用25MHz 时钟运行此器件的仿真、以查看边沿和延时时间。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/945866/sn74tvc16222a-would-like-to-run-a-simulation-of-this-part-with-a-25mhz-clock-to-look-at-the-edges-and-time-delay

器件型号:SN74TVC16222A

我想使用 74TVC16222A 或类似器件运行瞬态仿真。 我在 Tina 库中找不到任何类似的东西。 我看到另一个 TVC 器件的 HSpice 模型、但这里没有 HSpice。

有人有建议吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    您可以尝试重新创建电路等效模型、如数据表中所示。 这些实际上只是 MOSFET、因此以下内容应复制功能:

      

    或者、如果您对它处于导通状态且已知电压不会被钳位并且只想查看它在时钟边沿上的表现更感兴趣、您可以使用下面数据表中的信息来使用无源组件模型:

      

    对于导通电容、您可以对每个源极和漏极使用 CIO (off)/2、以更好地表示 Con 相对于 Ron 的位置。 下面的内容将是典型用法的图:



    如果您的问题是边缘问题、那么这里的 Ron 和 Con 相当低、因此从 BW 的角度来看、我的感觉应该是好的、具体取决于您分配的车道大小。 但是、与往常一样、建模不会造成伤害。 不过、您肯定需要考虑负载、因为这可能会比开关产生更大的影响。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    您可以尝试重新创建电路等效模型、如数据表中所示。 这些实际上只是 MOSFET、因此以下内容应复制功能:

      

    或者、如果您对它处于导通状态且已知电压不会被钳位并且只想查看它在时钟边沿上的表现更感兴趣、您可以使用下面数据表中的信息来使用无源组件模型:

      

    对于导通电容、您可以对每个源极和漏极使用 CIO (off)/2、以更好地表示 Con 相对于 Ron 的位置。 下面的内容将是典型用法的图:



    如果您的问题是边缘问题、那么这里的 Ron 和 Con 相当低、因此从 BW 的角度来看、我的感觉应该是好的、具体取决于您分配的车道大小。 但是、与往常一样、建模不会造成伤害。 不过、您肯定需要考虑负载、因为这可能会比开关产生更大的影响。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    在一周多的时间里、这个主题没有得到响应、所以我将继续、关闭这个主题。 请随时回复并重新打开主题、我将乐意为您解答任何其他问题。

    Rami