请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1575 您好!
我的客户计划使用 TMUX1575YCJR 并正在阅读数据表。
但是、缺少封装图。
能否提供 WCSP (16) 1.34mm×1.34mm 封装图?
此致、
希拉诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
感谢您的等待、您可以在下面的附件中找到 YCJ (16)的封装图。
此致、
Kate