This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A226AE:如果我们需要在扬声器和耳机之间进行输出开关、这是合适的解决方案吗?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A226AE, TS3A227E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/947704/ts3a226ae-is-this-the-right-solution-if-we-need-to-have-output-switch-between-speaker-and-headphone

器件型号:TS3A226AE
主题中讨论的其他器件: TS3A227E

大家好、

如标题所示、客户正在使用我们的 TPA3138、需要在 扬声器和 耳机之间切换输出。

 TS3A226AE 是否是 TPA3138之后连接的合适解决方案?

是否有任何参考设计可帮助我们了解如何实施?

谢谢你。

此致、

Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    感谢您询问 TI 的音频插孔开关。 该系列提供多种器件选项、因此我建议查看 TS3A227E、它包含多种特性、可在该应用中实现最佳性能。 该器件在数据表中包含大量文档和设计资源、例如典型应用方框图、原理图和布局指南以及用于控制器件的功能表和时序图。

    数据表应提供足够的资源来帮助您开始设计、但如果您有任何其他问题、请联系我们。  

    此致、
    Kate