请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3A226AE 主题中讨论的其他器件: TS3A227E
大家好、
如标题所示、客户正在使用我们的 TPA3138、需要在 扬声器和 耳机之间切换输出。
TS3A226AE 是否是 TPA3138之后连接的合适解决方案?
是否有任何参考设计可帮助我们了解如何实施?
谢谢你。
此致、
Cindy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Cindy 您好、
感谢您询问 TI 的音频插孔开关。 该系列提供多种器件选项、因此我建议查看 TS3A227E、它包含多种特性、可在该应用中实现最佳性能。 该器件在数据表中包含大量文档和设计资源、例如典型应用方框图、原理图和布局指南以及用于控制器件的功能表和时序图。
数据表应提供足够的资源来帮助您开始设计、但如果您有任何其他问题、请联系我们。
此致、
Kate