This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:建议采用更高的导通状态开关电流规格

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/947908/sn74lvc1g3157-recommendation-for-higher-on-state-switch-current-specification

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件:TS5A3159A

您好!  

我的客户询问以下问题:

"您是否有另一个可处理更高电流的 SN74LVC1G3157YZPR 版本? 通过 IOS? SN74LVC1G3157YZPR 可以处理128mA…您是否具有相同的解决方案时间但具有200mA 的电流处理能力?"

您能帮我回答他吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    感谢您的提问。 您能否详细介绍一下客户的应用、他们需要具有更高连续电流额定值的开关?

    我建议的引脚对引脚器件为 TS5A3159A YZPR、其绝对最大连续电流额定值(导通状态开关电流)为+/- 200mA。  

    我将向您展示 一个快速操作指南 、以了解如何使用 模拟开关和多路复用器产品搜索参数表找到此建议

    1.使用左侧的过滤器根据当前设备选择要匹配的配置、通道和封装(参见下图)。

    2.列出的第一个器件是我推荐的 TS5A3156A 器件、但情况并非总是如此、还有其他几个类似器件可供检查。 您可以单击器件名称旁边的复选框、然后单击"Compare"以查看工具中特色关键参数的并排比较表的弹出窗口。

    在本例中、我们将在绝对最大值表中查找特定的额定值。 打开每个数据表并查找电流额定值;在不同的器件中、它的名称可能略有不同。

    4.当您找到符合您所查找的规格/额定值的器件时、请比较引脚排列图和功能表、以确定新器件的每个引脚是否与您的比较器件相同、并且控制逻辑运行方式类似。

    一如既往、欢迎您在 E2E 上提出有关器件建议和规格比较的任何问题。

    请告诉我这是否有帮助!

    此致、
    Kate