This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD54HC4066:最大负载电流驱动能力

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: CD54HC4066
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/947390/cd54hc4066-max-load-current-drive-capability

器件型号:CD54HC4066

您好!

关于 CD54HC4066、我们想知道当输入电压为10VDC 且 VCC 为10VDC 时、开关能够驱动的最大负载电流是多少。 我们将 IC 用作 DAC TLC7226IDW 与外部接口之间的缓冲器/开关、DAC 能够驱动5mA 的最大电流。 如图5所示。 频率响应测试电路、RL 为50欧姆、输入为 VCC/2、电流为50mA。 数据表上没有输出电流驱动的直接基准。

请告诉我们开关可以拉/灌的最大输出驱动是多少。

此致、

穆鲁加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟开关在两个引脚之间建立无源连接;没有输出驱动。

    绝对最大额定值为25mA。 (图5中的测试信号不是数字信号、振幅较低。)

    第3页的注1 Ω 开关上的压降必须保持在0.6V 以下、但5mA×105 μ A = 0.525V 是安全的。 (并且外部接口可能不会实际消耗5mA 电流。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回答。

    建议使用具有内部缓冲器的模拟开关、该开关可驱动高达25mA 的更新电流

    此致、

    穆鲁加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有模拟开关均为无源开关。 要缓冲模拟信号、您需要一个运算放大器。

    具有关断功能和强大输出的10V 轨到轨运算放大器类似于 OPAx991或 TLV91xx。 您需要多少个通道、最高信号频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    我们完全可以使用仅 DAC 电源驱动功能、我们希望解决电流驱动要求约为10mA 时的最坏情况。  DAC 输出连接到0-10V 驱动器电路、当器件关闭时、0-10V 至1.6V 上的电压被拉至低电平、因此我们希望放置一个开关、将 DAC 与驱动器电路隔离。 如果我们使用运算放大器、它在器件断电时的行为将是相同的。

    如果模拟开关能够处理每个通道上的电流、我们可以在模拟开关的输入端放置一个缓冲电路、以改善电流驱动。 我们还会在每个输出中使用单独的模拟开关。

    我们在板上使用12通道的 DAC (3个器件)。

    关于运算放大器的关断选项、当不存在 VCC 时、不能驱动关断引脚、因此我们不确定运算放大器的状态。 如果您可以在 VCC 不存在且关断悬空时稍微了解运算放大器的状态、输出阻抗将是多少。

    我们希望避免使用继电器。

    此致、

    穆鲁加

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断电时不能驱动 OPAMP 控制输入、输入或输出。

    您是否无法始终为运算放大器供电(如开关)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muruga、

    感谢您发帖到 E2E。  

    如上文所述、TI 的所有模拟开关和多路复用器都是无源的、无法驱动电流。 开关的绝对最大额定值表将指定器件可承受的输入连续电流。

    如果您正在为您的系统寻找运算放大器或其他器件的建议、我建议您在 E2E 上发布新主题、以便您的问题将由 TI 相应的团队回答。

    如果您对为系统选择特定模拟开关/多路复用器有任何疑问、请随时联系我们。 否则、我将关闭此线程。

    此致、
    Kate