This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4097B:ESD 测试标准(HBM、MM 模型)

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/947366/cd4097b-esd-test-standard-hbm-mm-model

器件型号:CD4097B

请告诉我 HBM 和 MM 的 ESD 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖到 E2E。 由于这是一个较旧的器件、因此该器件无法访问 ESD 规格/数据。

    您能否分享一下您的此多路复用器用例? 具体而言、您的系统需要什么电压电源、输入电压、功能(多路复用器配置和使用的通道数)和封装?

    谢谢、此致、
    Kate