This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364:音频编解码器输入与放大器;输出的模拟开关

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364, TLV320AIC3263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/945840/ts5a22364-analog-switch-for-audio-codec-inputs-outputs

器件型号:TS5A22364
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3263

您好!

对于我们的应用、我们需要从两个音频输入通道中选择一个来连接到 TI 音频编解码器 IC TLV320AIC3263。 附加了方框图以供参考。 我们计划使用模拟开关 IC TS5A22364进行音频开关。 为了进行内置测试、我们计划在信号条件后将编解码器 IC DAC 音频输出回路至 ADC 输入、如方框图所示。 为此、 还计划使用 TS5A22364来避免任何类型的 PCB 残桩。 在最终确定音频开关器件之前、我们需要确认 TS5A22364是否适合我们的应用。

谢谢、此致

Hafiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hafiz、

    这应该是好的。 只要进出 ADC/DAC 的电压和频率水平保持在器件的建议电压(Vcc - 5.5V 至 Vcc)和频率(当 Vcc = 5V 时 BW = 18.3MHz)规格范围内、 这将适合您的应用。TS5A22364 具有低导通电阻和低泄漏电流、可减轻信号失真。  
    您希望在开关中输入什么电压? 在典型的音频模拟用例中、我看到了负电压、因此 TS5A22364是处理负电压的理想选择。 如果您预计 V >= 0V、 TS5A623157 也是一种很好的低导通电阻、导通电容、泄漏电流选项。


    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rami、

    感谢您的支持。

    此致

    Hafiz