This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1119:多路复用器功耗

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1119, TS5A9411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/946852/tmux1119-muxes-power-consumption

器件型号:TMUX1119
主题中讨论的其他器件: TS5A9411

您好!

我对 TS5A9411、TMUX1119等多路复用器在工作时的功耗有疑问。

数据表中提到的静态功耗很低、但总功耗/工作功耗的正确数字是多少?

谢谢

Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saminah、

    问得好。 听起来像是您尝试在两者之间进行选择。 这些应用的用例是什么?  

    因此、该答案取决于您的运行条件。

    首先需要知道电源电平。 TMUX1119 可在1.08V 至5.5V 的电压范围内运行。 在较高端、您将看到最大1uA 的电源电流 在1.2Vcc 下工作时、低端上列出的最大电流为0.7uA 它们的典型值远低于(~3nA)、但我将在此列出最坏情况。
    您可以在数据表的"电气特性"部分中找到此信息。 下面是 一个 具有2.75V 电源的 TS5A9411示例:





    在这里、您将注意到、在测试条件下、逻辑电平为 VCC 或 GND。 这是因为逻辑电平也会影响电源。 通常、我们建议使用逻辑电平低端和远端的逻辑电平器件。 逻辑电压越接近中间区域的灰色区域(下面的0.8-1.35)、这通常是功耗、因为开关将从电源泄漏更多电流。 例如、我们将使用 TMUX1119并查看最大 VIH 和最小 VIL 电平:



    因此、为了最大限度地降低此处的功耗、在将开关驱动为高电平时、您最好使用5.5V 电源并将低电平驱动至 GND。 您可以在某些数据表中找到逻辑电平与电源电流间的关系表、但其形状通常是类似的。 这是 TMUX1119:





    此外、实际通过通道的电压将是一个消耗功率、可以使用 Ron 和所传递信号的电压来计算。 您可以通过此论坛帖子更好地了解以下内容:


    因此、您将看到功耗不会是一个容易统一的答案。 目前、我们忽略温度产生的任何影响、但如果您的工作温度超过80C、则可能会看到明显的差异、需要考虑这种差异。

    这里的电源和逻辑电平是多少? 这是一个尝试使用数据表中提供的信息来估算此值的好地方。  

    谢谢、
    Rami Mooti