This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308:TMUX1308是否与 P2P 兼容与 AMP;规格优于 CD74HC4051?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308, CD74HC4051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/945530/tmux1308-is-tmux1308-p2p-compatible-better-specs-than-cd74hc4051

器件型号:TMUX1308
主题中讨论的其他器件: CD74HC4051

大家好、

我想知道 TMUX1308和 CD74HC4051之间的区别。 TMUX1308看起来比 CD74HC4051的规格更好、但  是否可以用 TMUX1308替代 CD74HC4051的所有插座?

如果有任何无法更换的条件、请告知我。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴听到您对全新 TMUX1308的兴趣。 正确的是、TMUX1308提供了改进的规格和功能。 此外、TMUX1308与 TSSOP 封装中的 CD74HC4051引脚对引脚兼容。

    请注意、TMUX1308的引脚7 (无连接)对应于 CD74HC4051的引脚7 (负电源输入)。 TMUX1308没有负电源输入。 如果不使用 CD74HC4051的负电源输入、则引脚7 应从外部连接到 GND  (也可将 TMUX1308的引脚7连接到 GND、因为它不是内部电气连接)。 所有其他引脚在功能上在器件之间相似。

    如果您对更小的引线式封装感兴趣TMUX1308可提供全新的 SOT-23-THN (DYY)封装! 查看 这篇短文、了解有关 TMUX1308和这款激动人心的新型 SOT-23封装的更多信息。

    此致、
    Kate