This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L110:推荐1G 以太网交换机

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L110, TMUX1574
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/945529/ts3l110-recommend-1g-ethernet-switch

器件型号:TS3L110
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

您好!

我的客户希望使用2个 TS3L110作为1GHz 以太网交换机。  他能使用 TS3L110并正常工作吗?  

此外、如果您有任何其他替代解决方案、请告知我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 TS3L110具有500MHz 带宽、因此不支持1GHz 以太网。  

    对于高速4通道2:1开关、我建议使用 TMUX1574。 TMUX1574支持高达2GHz 的信号、并具有断电保护和1.8V 逻辑兼容性等功能、因此是此应用的出色器件。

    如果您对 TMUX1574有任何其他疑问、请告诉我!

    此致、
    Kate