This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308-Q1:从上电到可控的时间

Guru**** 2476005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1164743/tmux1308-q1-time-from-power-on-to-controllable

器件型号:TMUX1308-Q1

您好!

在施加 VDD 后、A0到 A2的可控性需要多长时间?

此致、

Katsuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们在数据表中未指定此值、但是、一旦满足电源电压的内部 UVLO (欠压锁定)、电路就会变为有效状态。 在这种情况下、UVLO 通常比数据表中指定的最小工作电压(1.62V)低几百毫伏。 实质上、一旦达到应用的工作电压(需要介于1.62V 和5.5V 之间)、逻辑引脚也将处于激活状态。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。
    我知道激活的最小电压约为1.4V。 VDD 电压是否可以超过最大值1.62V 才能激活?
    例如、由于温度变化、电压是否必须达到1.8V、或者在最坏的情况下达到2.0V 才能变为有效?

    此致、

    Katsuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件可在所有数据表指定的温度和条件下完全工作并在1.62V 电压下工作。

    谢谢!

    Bryan