This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:支持 MIPI-DSI

Guru**** 2484545 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646, TMUX136, TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/917915/tmux136-support-mipi-dsi

器件型号:TMUX136
主题中讨论的其他器件:TS5MP646TS3DV642

您好!

我们的项目中需要 MIPI-DSI 开关。

考虑了 TS5MP646、但它不适合我们的布局限制。

分辨率为1920x1080x60x24 (4通道)

TMUX136支持 MIPI-DSI? 可单独用于每个通道?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、
    您的设计是否需要差动通道?  
    否则、TMUX136就可以执行此操作、但至少需要2个器件。 这些时钟可以从处理器直接连接到 MIPI 模块、但如果您也想切换时钟、则需要另一个(第三个)芯片。 *下文的事先知情同意程序,以便更好地澄清问题。 从电线交叉的角度来看、实际设计这种方法会有一些困难、但是、增加的数字逻辑线路在电路板设计中可能需要一些额外的层。 但是、如果您需要差分通道、则 TMUX136将不适用。 TS5MP646将是您的差分器件最佳选择。 但是、看看它是如何不适合您的布局限制的、如果您可以通过它来传达您的问题、具体取决于我可以尝试帮助找到解决方案或提供其他解决方案的限制。


    谢谢!
    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    感谢您的支持。

    我们需要差分通道。 因此、我想我将尝试找到另一个 mipi 开关。

    如果我使用 TS5MP646、布局将是具有新限制的特殊产品、并且成本较高。

    例如、它将是最小 clearence 40um、最小线宽 aprox。 50um,过孔尺寸35umx15um 就像这样...

    我希望有 QFN 或类似的替代封装。

    谢谢。

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里  

    我完全理解这些限制。 不过、我们四处看看、我认为 TS3DV642 可能更适合您吗? 它采用 QFN 封装并具有差分通道。 它通常用于 HDMI 和显示端口、因此带宽足够。 此外、它具有12个通道、因此与我们在 TMUX136中讨论的设计相同、而且没有任何复杂因素。 看看、让我知道它是否符合您的需求!

    希望这对您有所帮助、

    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sami:

    它看起来要好得多。 非常感谢您的支持。

    我对此有一些疑问;

    1) 1)我在 DIFF 中具有4Data+1Clk。 (之前忘了说。 很抱歉。) 我是否可以将 AUX (SDA/SCL)通道用于 MIPI 时钟路径或数据路径? 它是否充当正常的差分。 信号线? (如 DA/DB)。

    2) 2)如果我可以将 AUX 通道用于时钟/数据线路、则 AUX+-线路上不会有上拉或下拉电阻器。 这会产生负面影响吗?

    3) 3)我看到 HD3SS215I (QFN)、您怎么看? 它是否适合 MIPI 4Data+1Clk? 它的 AUX 通道在数据表中被视为差动线路。 但是、AUX 通道带宽(典型值720MHz)可能不足以满足我们的分辨率要求。 对吧?

    此致。

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿里

    我很高兴 TS3DV642工作正常!  

    1/2)、因为这些只是模拟 I/O 引脚、只要您保持在建议的以下电压范围内、这些引脚就应该正常。 MIPI-DSI 通常是推挽式架构、因此您无需在这些架构上使用上拉/下拉电阻器。


    3) HD3SS215I 看起来不错、但正如您所说的、AUX 通道带宽超出了您所需的范围、我不建议将其推送、因此坚持使用 TS3DV642可能是最佳选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    确保;

    AUX 通道也可用作 MIPI_DSI 数据或时钟开关? 因为、它是模拟无源双向开关。

    谢谢。

    Ali