This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX506:受其他通道信号影响的通道信号干扰

Guru**** 2483615 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/918213/mux506-channel-signal-glitch-influenced-by-other-channel-signal

器件型号:MUX506

当使用 MUX506发送信号时、通道中将出现受其他通道信号影响的干扰。

(不同的通道正在检测传感器信号。)

您可以看到正常信号良好。 当没有信号时、通道将受到其他通道信号的影响。

您能否提供理论分析? 是否有硬件解决方案? 当然、如果有 P2P 设备可以更好地解决这个问题。

希望您能发表评论。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    串扰的额定值不超过−83dB。

    噪声可能通过电源(VDD/GND/VSS)耦合、这可能是由于去耦合不足造成的。 请显示原理图和电路板布局。

    但这些慢速边沿看起来好像信号可能是悬空的。 "无信号"是指这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这可能不是串扰。 就像开关在浮动通道中打开一样、有一个干扰输出可用于结束检测系统。

    是的、当开关打开无信号输入通道时、红色圆圈中的毛刺出现在输出中。 该通道输入为悬空状态。 此时、输出中出现毛刺脉冲。 理论上没有输出。 这是问题所在。

    希望您能提出意见和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入悬空时、输出也悬空。 浮点线很容易从任何地方拾取噪声、中间的多路复用器并不会真正改变这种情况。

    我 MΩ、只有示波器的1M Ω 输入电阻才能使信号朝 GND 悬空。 如果您希望信号 位于 GND、请添加一个更强的下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shurang、

    我同意 Clemens。 问题可能是由于浮点线路应该处于"已知"状态以避免任何毛刺脉冲/噪声。

    请告诉我、当您将下拉电阻器添加到 GND 时、问题是否得到解决、

    谢谢

    Saminah