This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:仿真模型

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/917819/cd74hc4051-simulation-model

器件型号:CD74HC4051
主题中讨论的其他器件:SN74LVC14A

尊敬的团队:

我正在为以下器件寻找仿真模型(TINA (或) PSPICE)。

CD74HC4051M
SN74LVC14APW

我无法在网站上找到它们。
如果在任何论坛上有此信息、请告知。

此致、

Mohana Krishnan M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohana、

    这些模型可在产品文件夹的"设计和开发"选项卡下找到。

    您可以在  此处看到可用的 SN74LVC14A 模型

     我们没有适用于 CD74HC4051的 PSpice 模式。 您正在尝试使用该开关建模什么?   您可以 使用数据表参数创建模型 、也可以帮助回答有关开关性能的问题。

    CD74HC 支持5V 应用。 我们还拥有采用类似配置的新 TMUX 器件、可提供更多特性。

    新型 TMUX1308 具有1.8V 兼容控制输入、先断后合、失效防护逻辑和注入电流控制、并采用 16引脚 SOT-23-THN 封装。

    请参阅下面的比较摘要:

    此致、

    Saminah