This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:需要阐明数据表 SCDS411B.pdf 封装信息?

Guru**** 2483605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/916607/sn3257-q1-need-to-clarify-the-datasheet-scds411b-pdf-package-info

器件型号:SN3257-Q1

您好、先生、

 在第1页、其器件信息表显示其封装为 SOT-23-THIN、但第27页的封装信息显示其封装类型为 SOT-23-THN。

您能否帮助澄清我们需要信息来应用我们的内部 PN?

谢谢。

α

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    行业标准术语为“SOT-23-THN”。 "thn"是"thin"的缩写。

    由于封装轮廓图是手动创建的、因此我们可以灵活地添加"薄"以使其更加清晰。

    希望这对您有所帮助。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

     这是否意味着 page27将被修改为精简?

    谢谢。

    α

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alpha、

    行业标准术语为"SOT-23-THN"、显示在第27页(它直接取自存储行业标准术语的数据库)。

    数据表中的其他位置是指"薄型"、手动输入以使其更清晰。

    此致

    Saminah