This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 提出射频开关设计建议

Guru**** 2482415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/916258/asking-for-the-rf-switch-design-recommendation

您好、先生、

 

我的客户希望设计射频 PE42462和 PE42412开关。

请提供替换建议吗?

https://www.psemi.com/pdf/datasheets/pe42412ds.pdf

https://www.psemi.com/pdf/datasheets/pe42462ds.pdf

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    TI 目前未将  其信号开关描述为"RF"开关、也未将其推向市场。  通常、术语 "RF"开关是指可以处理大量 功率 并采用 GaN 或 GaAs 工艺的器件。  TI 的信号开关采用 CMOS 工艺、在使用术语"RF"开关时不会处理大多数人认为的相同功率量。  

     TMUX136 是我们具有6GHz 带宽支持的最高带宽开关。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    感谢您的反馈。

    TMUX136 采用 SPDT。

    客户被拘留 SP6T 或 SP4T。 你有建议吗?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    我们很少有支持高带宽的器件。   TMUX136 是我们具有6GHz 带宽支持的最高带宽开关。

    使用器件搜索 工具、您可以筛选支持2GHz 或更高带宽的模拟开关。 您可以查看 TMUX1511 (1:1、4通道、BW~3GHz)或 TMUX1574 (2:1、4通道、BW~2GHz)。  

    此致

    Saminah