This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:通过交换机传输以太网

Guru**** 2482425 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/916528/tmux1511-passing-ethernet-through-the-switch

器件型号:TMUX1511

您好!

我们正在考虑在将通过器件传输以太网的应用中使用它、并假设我们遵循所有高速布局指南、是否可以这样做? 以太网很可能是10BASE-T、但可能高达1000Base-T   我们最初尝试过、查看了眼图、它们看起来不错。  它以前是否以这种方式使用过?   我是否应该关注以这种方式使用的内容?

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hsg、

    您是否尝试一次切换8个以太网信号或全部8个信号的单个信号?

    虽然我还没有看到用于以太网的特定芯片、但从信号传递的角度来看、它确实是可行的。 一个需要关注/关注的问题是、如果您尝试将以太网的所有8个引脚一起切换、则至少需要2个 TMUX1511引脚、因为它们是4通道1:1开关。  

    或者、如果您的终端游戏是同时切换所有引脚、我们确实有各种 特定于基准 t 协议的开关、例如 TSL501E、它们专门为此而设计、可能更好地满足您的需求。
    这两个选项之间存在折衷、例如 R-on、电路板复杂性和转换时间、这可能对您的工作很重要、也可能不重要、但值得一看。  

    我希望这对您有所帮助、
    Rami