This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:可以两个 SPI 接口都运行@ 3.3V 逻辑电平、但 TMUX1574 VDD 的 VDD 为5V

Guru**** 2553330 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/915216/tmux1574-may-both-spi-interfaces-are-running-3-3v-logic-level-but-the-vdd-of-tmux1574-vdd-is-5v

器件型号:TMUX1574

尊敬的 TI EE:

       请帮助我 确定下图是否正常工作。

       SPI 接口和 SEL、/EN 均运行@ 3.3V 逻辑电平、而 TMUX1574 VDD 的 VDD 为5V。

BR

Cheney_Sun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cheney_Sun、您好!

    TMUX1574针对其逻辑以一致的阈值运行、这就是它兼容1.8V 的原因。 我已附上 下面 TMUX1574数据表第6页的逻辑电平(此处显示的 VDD 范围:1.5V-5.5V):

    对于 TMUX1574、要将逻辑高 电平寄存器件、选择引脚上的最小电压(以接地为基准)为1.2V;而选择引脚上用于寄存逻辑低电平的最大电压为0.45V。 因此、只要处于3.3V 的 MCU 的 VOH >= 1.2V 且 VOL <= 0.45V、您就不会对应用产生任何问题。  

    有关多路复用器中逻辑电平以及1.8V 逻辑兼容性的更多信息、请 在此处观看我们的高精度实验室视频并在此处观看有关1.8V 逻辑的应用手册。

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SEL 和 EN 引脚与1.8V 逻辑兼容、因此它们可以正常工作。

    四个数据通道可以处理模拟信号、因此3.3V 电压可以正常工作。 (TMUX1574实际上允许0V 至10V 之间的任何电压。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemes Ladisch 您好:

                    感谢您的回复。您的回答与上文 的回答不同。哪一个是正确的?TKS~

    BR  

    Cheney_Sun  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parker Dodson:

                    感谢您的回复。您的回答与下方 的回答不同。哪一个是正确的?TKS~

    BR  

    Cheney_Sun  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个答案都说"是"、详细程度各不相同。 它们中的任何东西都不是相互矛盾的;两者都是正确的。

    为了让我们消除任何误解:您认为哪一点不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cheney_Sun、您好!

    如图所示、您的应用应该可以正常工作。  

    我同意克莱明的说法、但如果您需要澄清其中任何一个问题、请提问!

    TMUX1574兼容1.8V 电压。 这意味着它可由1.8V 电源电压高达5.5V 的 MCU 进行控制。  

    您正在使用的 MCU 为3.3V。 因此、如果控制开关的 GPIO 的输出高电平大于或等于1.2V、输出低电平小于或等于0.45V、则系统将按预期运行。

    5V VDD 下的开关可在输入和输出最大 VDD 上处理 VDD x 2。 对于在5VDD 下应用3.3V 系统、信号通过开关时应不会出现问题。

    如果还有其他问题我可以澄清、请告诉我。

    此致、

    Parker Dodson