This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1109:TMUX1109 I2C、SPI、SWD、UART 信号兼容性

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1109, TMUX1574
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/915722/tmux1109-tmux1109-i2c-spi-swd-uart-signal-compatibility

器件型号:TMUX1109
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

我们正在考虑使用 TMUX1109在1.8V 电源下复用各种数字接口信号、包括 I2C、SPI 总线、I2S 数字音频、SWD (用于对 ARM 微控制器进行编程)和 UART。  该多路复用器是否与这些数字接口兼容?  I2C 总线将需要上拉电阻器、而 SWD 将具有上拉和下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alula、

    TMUX1109应该能够支持任何利用两线通信(I2C、SWD、UART)的协议、并且只要 I/O 信号符合典型的135MHz BW 限制。 TMUX1109还支持1.8V 电源电压、并支持双向信号路径。

    来自 TMUX1109 数据表:

    对于双线通信协议、我认为很难为4:1、2通道多路复用器(如 TMUX1109)安排4线协议(如 SPI)的时间。

    下面是我的示例:

    对于使用3线或更多线缆的通信协议(I2S 数字音频、SPI)、我建议 使用 TMUX1574。 此产品是一款2:1 (SPDT) 4通道模拟开关、具有足够的 I/O 带宽(2GHz)、1.8V 电源电压要求和双向信号路径。

    使用此开关将简化我刚才给出的上述示例:

    现在、您不必为地址位混乱太多、就可以在信号之间切换。 但是、该示例使用的电线会更多。

    在上拉/下拉电阻器方面、这应该能够在 TMUX1109和 TMUX1574的输出端工作。 在不同通信协议之间切换时、可能需要使用外部开关来关闭/打开 PU/PD 电阻器。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、感谢您的详细回答。  计划使用两个器件来实现4线协议。  还将查看 TMUX1574。  再次感谢!