This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS10224:NTSC PAL 差分视频开关 CAT6电缆

Guru**** 2419690 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DS10224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/912029/ts3ds10224-ntsc-pal-differential-video-switch-cat6-cable

器件型号:TS3DS10224

TS3DS10224模拟多路复用器是否可用于切换差分 NTSC/PAL 视频?

我需要切换差分视频、而不是单端。

我有两个使用平衡-非平衡变压器的摄像头系统、将 SE 视频转换为差分视频、通过 Cat6电缆传输的信号需要交叉点2x2到两个相应的监视器。

我可以 在路径中使用简单的模拟开关、但我正在寻找更优雅的解决方案。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这被严格用作一个具有模拟信号的模拟开关。  差分模拟信号通过 Cat6e 电缆传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您的应用的带宽/最大数据速率要求是什么?

     NTSC/PAL 视频带宽为~μ A、最高可达7-8MHz。  TS3DS10224 支持1.2GHz (典型值)的高带宽。 您可以将我们的任何模拟开关用于美国国家电视系统委员会 的信号、只要该开关的带宽和电压电平匹配即可。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saminah、

    我有两 个平衡-非平衡变压器互连器耦合 NTSC 信号作为路由到两个监视器的2x2交叉点开关的输入。 由于这是通过 CAT6实现的、因此我必须为每个通道使用两个平衡-非平衡变压器、以通过双绞线驱动视频。

    我假设我必须对信号进行电平位移、以免超出共模电压。 我在数据表中没有看到多路复用器的共模电压是多少。

    如果我使用模拟 I/O 电压、则可以将 VCM 转换为0-VCC。

    我喜欢单独使用 TS3DS10224、也喜欢与模拟器件视频滤波器结合使用、显然、 多路复用器充当交叉点开关。

     对于如何处理浮动 NTSC 信号和驱动监视器平衡-非平衡变压器的输出的任何建议、我们不胜感激?

     我可以耦合交流或直流电、但我不能违反电压要求。 我还可以进行电平位移~+500mV、以便输入电压永远不会低于 GND。

    模拟视频和背靠背变压器耦合信号的使用并不是我的专长、我们非常感谢大家的帮助。

    我知道的另一种方法是使用具有双极性电源的运算放大器、然后使用电平位移和交叉点开关。 我正在寻找一种简单而巧妙的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    几个问题和意见:

    我们的所有信号开关都是简单的 FET 开关、没有任何驱动能力- 您需要一个驱动器通过双绞线传输视频。

    为什么您有浮动 NTSC 信号- 请在此处查看更多详细信息 、了解如何处理开关中的浮动信号。

    您应该让每条线相对于接地端进行参考。 只要 IC 接地至与 T 线路端接相同的接地端 、IC 就可以处理该问题而不会出现任何问题。

    我们还提供了一些 视频开关 、您可以 查看这些开关、我们的2:1开关(器件搜索工具)也可背靠背使用(因为开关是双向的)来实现交叉点/交换功能。 根据系统要求、这可能是提高性能、尺寸或价格的选项。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    这两个摄像头是现有传统系统的一部分、可路由到两个专用监视器、分别表示 LCD。 因此、CAM1-LCD1和 CAM2-LCD2对。

    在传统系统中、每个摄像头链路使用两个平衡-非平衡变压器、因为同轴 SE 通过 Cat6、diff 传输、然后转换回同轴 SE。

    新的摄像头系统需要交叉点、以便可以将显示器切换到另一个摄像头。 因此、CAM1-LCD2和 CAM2-LCD1对。

    我们的摄像头无法进行改装、并且内置了平衡-非平衡变压器。 摄像头的输出为隔离式差分。 虽然有非隔离型平衡-非平衡变压器、但我们使用隔离型、如上一次答复中所示的图。

    考虑到这一点、我有两个转换后的隔离式差分信号、需要交叉点切换以满足新系统的规格。

    我同意 交叉点开关的 NTSC 输入信号1Vp-p 为悬空、需要以系统的 GND 为基准。 每个输入 NTSC1+、NTSC1-上的简单接地电阻可能不够用、因为平衡-非平衡变压器的信号范围为+0.5V 至-0.5V、因此双极信号。 除非我不正确 、否则开关无法处理该负摆幅、因为任一输入的共模电压都是0-4。 由于我对此问题不确定、您或许可以在这里澄清问题。

    我知道、我可以使用输入端的分离式端接将输入电平位移+0.5V、中间抽头由缓冲的+0.5V 基准驱动、 或使用 VCC-RES-SIG-RES-GND 上的简单电阻分压器、前提是 RES 网络不会显著改变100欧姆的 RTerm。

    我将回顾您的视频开关以及链路中的浮动信号。

    我目前正在使用模拟设备的全差动视频滤波器 ADA4433-1来驱动连接了 LCD 平衡-非平衡变压器的 CAT6的其余部分。

    我同意使用两个视频2:1开关可能是最简单、最巧妙的解决方案。 我以前已经看过这方面的情况,并将再次进行审查。

    正如一个侧注、我在第一个设计中使用了 FET 开关作为交叉点开关。 在工作台上、一切工作正常、但是当我们的设备运行时、会有极高的噪声注入到视频流中。 我不确定噪音的来源、但这是不可接受的、我正在研究寻找解决方案。 因为时间很关键、我必须尽力解决这个问题。

    我是 MIG 和 TIG 自动机器人焊接系统的高级硬件工程师。 这是最嘈杂的环境之一、设计极其困难。 我们的系统变得复杂、在尝试保持驱动系统的敏感电子器件的信号完整性的同时、我每天都面临挑战。

    非常感谢您的回答。

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    成本不是任何问题。 PCB 上的空间受限。 同样、成本也不令人担忧。

    我需要一个足够强大的解决方案来承受这一领域中存在的环境。

    视频不是我的专长、但我始终接受挑战。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您分享详细信息。

    我们的多路复用器不会帮助使系统在嘈杂的环境中稳定运行。 您需要确保系统具有足够的噪声裕度。  

     在选择多路复用器时、需要注意的两个关键规格是信号范围和带宽。 在确定信号范围时、请确保同时考虑共模范围和信号摆幅。  

    此致

    Saminah

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    我看不到 TS3D10224的共模电压规格。

    我的共模电压为1.75V、信号摆幅为+/- 0.5V、1Vp-p

    我相信这些信号将顺利通过。

    我有一条非常短的输入路径、从大约350mil 的视频滤波器输入、还有一条非常短的输出路径、该输出路径端接到大约 400mil 的高阻抗(800K)输入视频滤波器输入。

    由于这些路径远低于任何关键长度、因此无需50欧姆端接。 如果您感觉不是这样、请告知我。

    此外、我相信这些引脚是通用标签、因此我可以使用 INA-切换 INA+、以减少任何布线过孔。 您同意吗?

    我通过开关传递缓冲 NTSC 信号、因此信号不会悬空。

    如果您在我发布的图表中看到任何问题、请将其与我联系起来。

    非常感谢您的建议。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、在数据表中、共模电压不符合规格、但您应该可以使用您提到的信号-将它们保持在0 Vcc 之间。

    我看不到需要50Ohm 终端-您可以在数据表的布局指南中找到更多详细信息(第11节)  

    这些引脚是通用标签、因此您可以使用 INA-(它们都表示通道信号路径)来切换 INA+、如引脚功能表中所示。 它取决于您在它们上放置的信号。

    原理图看起来正常。  Vcc 具有适当的去耦、 SAI、SBI、SAO 和 SBO 被适当上拉至 VCC 或者下拉至 GND 以避免由悬空引脚引起的意外开关位置、信号引脚看起来很好。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    您是指未使用引脚 OUTA1x 和 OUTB1x 上的50欧姆端接吗?

    我添加了它们、因为它们不在原始原理图中。

    因为这些引脚从未用于需要端接? 或者、未端接的引脚是否会在 IC 内产生噪声?

    我认为、从 ADA4433-1视频滤波器到 TS3DS10224输入输入的输出不需要任何终端、因为我远低于临界长度。 我所指的信号是 INAx 和 INBx、此外 、ADA4433-1 CAT6驱动器的输入端的 OUTA0x 和 OUTB0x 引脚不需要终端。

    这些引脚的路径非常短、INAx、Bx 大约为500mil、OUTA0x、B0x 大约为225mil。

    如果您认为所用信号路径需要端接、请告诉我。

    非常感谢您的建议。 我今天处于最后的路由阶段、明天发布项目。

    我期待您的答复。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    很抱歉、我误解了您没有看到需要50欧姆端接。

    您是否需要在未使用的 OUTA1x、B1x 引脚上添加端接

    数据表显示、您应该将其终止、但我在 PCB 极有限的空间内工作。

    请告诉我是否可以忽略未使用的输出引脚上的这些终端电阻器。

    谢谢、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    信号路径 INA、INB、OUTAx 和 OUTBx 的未使用引脚必须与一个50 Ω 的接地电阻端接、以减少高速应用中的信号反射。  

    如果未在未使用的信号路径上使用适当的端接、则可能会出现信号完整性问题。

    谢谢

    Saminah

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    高速与任何系统的设计参数相关。 我的视频信号大约为-55dB、在200-300ns 时、上升时间会相当慢。

    在这一上升时间肯定没有任何反射。

    鉴于这是 NTSC 视频的规范、因此50欧姆端接的使用无效就足够了。

    但添加它们不会降低 信号完整性。

    您是否同意、这或多或少是分析这些50欧姆端接电阻器用法的正确方法?

    我认为在这个特定应用中不需要它们。 我知道数据表的内容、它与"高速应用"相关。

    我们欢迎您的反馈。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、您的理解是正确的。

    对于您的应用、如果您没有看到对信号的任何影响、则在信号线路上没有50欧姆端接应该是可以的。  

    本视频(就像数据表一样)重点介绍了端接的重要性。

    谢谢

    Saminah