This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L110:合规性测试失败

Guru**** 2484425 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/914826/ts3l110-compliance-test-failed

器件型号:TS3L110

大家好、

 

客户遇到由于电压振幅不足导致合规性测试无法通过的问题。

它们发现、相对于±950mV 和1050mV 之间的调节、电压幅值约为±900mV。

 

客户还了解 TS3L110只是开关器件、但如果您建议任何检查点、我们将不胜感激。

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    我对这些测试有几个问题:

    1. 所有通道是否都遇到相同的问题?

    2. 开关输入端的电压是多少?

    负载看起来是什么样子、有多少电流流经开关?

    开关可能会有损耗、但我想查看测试条件是什么、以帮助澄清开关的工作原理。

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关的典型电阻为4 Ω。 50mV 的压降对应于12.5mA 的持续电流。 我怀疑导致问题的原因是开关本身。

    开关前后的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    感谢您离线跟踪我的信息。 我将关闭此主题、并继续离线支持您。

    最棒的

    Parker Dodson