This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:3.3V 时的 CD4052B 导通电阻

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/912975/cd4052b-cd4052b-on-resistance-at-3-3v

器件型号:CD4052B

您好!

 您在3.3V Vdd 时是否有关于 CD4052导通电阻的任何测试数据? 导通电阻是否随流经的电流而变化? 如果是、您是否有有关这两个参数的曲线?

谢谢!

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我目前正在要求我们的设计团队查看我们是否有可用的数据;我将在收到这些数据后立即通知您。

    话虽如此、我可以帮助说明对 Ron 的影响。 Ron 由开关架构、电源电压和输入电压决定。

    此处提供了解释开关架构的视频此处提供了关于 Ron的视频。

    电流不会增加 Ron。

    CD4052B 使用传输门架构来获得更平坦的 Ron 响应曲线、但随着电源电压开始降低、器件的 Ron 以及曲线的平坦度开始受到影响。 这显示在数据表中、电压为5、10和15伏。 对于较低的 Vdd、您可能会看到稍微更差、更敏感的 Ron 图。 如图所示、Ron 曲线如下所示:

     

    最棒的

    Parker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    遗憾的是、我们在3.3V 时没有数据。 我们在其他几个点(25°C)有一些数据:

    电压为2.3V

    当 Vin = 0时、Ron (ave)= 25.982欧姆

    当 VIN = VDD 时、Ron (ave)= 41.987欧姆

    峰值 Ron (ave)= 170.643欧姆

    3V 时:

    当 Vin = 0时、Ron (ave)= 20.375欧姆

    当 Vin = VDD 时、Ron (ave)= 30.903欧姆

    峰值 Ron (ave)= 59.511欧姆

    4.5V 时:

    当 Vin = 0时、Ron (ave)= 15.194欧姆

    当 Vin = VDD 时、Ron (ave)= 22.766欧姆

    峰值 Ron (ave)=30.778 Ω

    这些数据不会在3.3V 时准确地为您提供 Ron、但它会为您提供预期值的滚珠停止估算。

    此致、

    Parker Dodson