This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:SN74CBT3125C 或 SN74LVC1G3157等器件是否可以在 GND 上具有-2.5V 电压、在 VCC 上具有2.5V 电压并正常运行?

Guru**** 2484505 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3125C, SN74LVC1G3157, TMUX1133, TS12A4516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/914945/sn74lvc1g3157-could-devices-like-the-sn74cbt3125c-or-sn74lvc1g3157-have-something-like--2-5v-at-gnd-and-2-5v-at-vcc-and-operate-normally

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件:SN74CBT3125CTMUX1133TS12A4516

E2E、  

SN74CBT3125C 或 SN74LVC1G3157等器件是否可以 在 GND 上具有-2.5V 电压、在 VCC 上具有2.5V 电压并正常运行? 我需要通过它传递-2.5V 至2.5V 的方波信号。

 

您建议的任何开关都可以实现此操作?

https://www.ti.com/product/TS12A4516?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从器件本身的角度来看、引脚上的所有电压都是相对于 GND 引脚进行测量的。

    只要信号的电压介于 GND 引脚的电压和 VCC 引脚的电压之间、这将起作用。 但是、控制输入必须接收有效的逻辑电平电压;如果逻辑低电平高于 GND 引脚2.5V、则这无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    因此、一般来说、答案是肯定的、您可以在 GND 引脚上施加-2.5V 信号、在 VDD 引脚上施加2.5V 信号、最长持续时间为

    VDD - GND <=建议的工作电源电压最大值、这不应该是问题。 也就是说、器件的逻辑电平由 VDD - GND 电压控制、因此现在以-2.5V 而非0开始的逻辑电平为基准。  

     SN74CBT3125C 不适用于您的应用、因为它是一个 NFET 开关、这意味着它不能传递轨到轨信号。 因此、当 VDD = 2.5V 时、它将以2.5V - VT 的电压削波、其中 VT 是晶体管的阈值电压。  

      SN74LVC1G3157 可能适用于您的应用、但它取决于信号频率、SN74LVC1G3157的带宽为340MHz。  

    我们能够适应应用的最新器 件是 TMUX1133、其电源的 Ron 最低(+/-2.5V 时的典型值为4欧姆)。 它的带宽确实较低、仅为220MHz、这也是一款三通道器件。  

    TS12A4516在此应用中也可使用比 TMUX1133更高的导通电阻、但带宽更高(464MHz)。

    对于此应用、我推荐使用 TMUX1133或 TS12A4516。  

    此致、

    Parker Dodson