This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A226AE:针对高阻抗负载的 TS3A226AE 检测问题

Guru**** 2483615 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A226AE, TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/913762/ts3a226ae-question-of-ts3a226ae-detection-for-high-impedance-load

器件型号:TS3A226AE
主题中讨论的其他器件: TS3A227E

您好、Sirs、

作为线程的后面、TS3A226和 TS3A227共用相同的阻抗范围来确定电话插孔类型。



由于 TS3A227E 可以确定具有高达2k Ω 负载的3极 TRS、当插入高阻抗负载(扬声器模式)时、TS3A226AE 是否可以将 SLEEVE 接地?





谢谢、此致、

陈耀恩
2020年12月6日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我只是告诉您、如果可能、我正在等待我们团队的一些确认。 在我获得更多信息后、我会告诉您。 我们目前正在进行这方面的工作。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    TS3A226AE 通过感测 TIP 和 SLEEVE 之间的阻抗以及环到 SLEEVE 来检测器件的3极 TRS 输入。 该算法并不是特别寻找精确的阻抗、而是比较环形和套管以及尖端和套管之间的阻抗、如果这两个阻抗相同、则会将3.5mm 插孔的套管接地。  

    话虽如此、器件计算得出的最大阻抗为3k。 这意味着高于的任何阻抗都将以3k 表示。 虽然这不应影响3极检测、但它可能会影响4极。 为了也能检测到麦克风、麦克风的阻抗必须小于3k、否则芯片将无法正确检测到4极插孔。

    最棒的

    Parker Dodson