This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G66:耐用 PC:有源设计

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/914025/sn74lvc2g66-rugged-pc-active-design

器件型号:SN74LVC2G66
主题中讨论的其他器件:TMUX1112

"我的应用(PCIe 系统)在打开和关闭 SMBus 到特定端点时需要一定的灵活性。 为此,我使用的是 SN74LVC2G66DCU 模拟开关。 这适用于时钟和数据信号,但我也希望能够切换 SMBALERT 信号,而不必使用仅使用一个通道的第二个开关。 您是否有任何可能符合该账单的东西? 我们的尺寸受限,因此封装越小越好。”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、

    您是否知道流经开关的电流预计是多少?

     根据我对应用(SMBus)的理解、我认为它应该低于30mA、但我不是100%。  在这种情况下、TMUX1112  是一款4通道 SPST、每个开关具有单独的控制线。 我们最小的封装选项是16引脚 UQFN、其封装尺寸为1.8x2.6mm (4.68mm^2)。  但是我应该提到的是,如果尺寸是主要问题,SN74LVC2G66DCU 的 YZP 封装即使有两个芯片,也是最小的解决方案尺寸,2 *.91mm * 1.91mm (3.48mm^2), 如果器件足够靠近、它们甚至可以共享电源去耦电容器以节省空间。 TMUX1112将以最佳性能与 SN74LVC2G66DCU 相匹配。