This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:每通道的带宽是多少...

Guru**** 2484305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/913015/ts5mp645-what-is-the-bandwidth-per-lane

器件型号:TS5MP645

尊敬的 Sirs:

在数据表中、仅显示最小值。 带宽为1.5GHz、我知道 MIPI 有4个数据通道和1个时钟通道。

这是指每个通道或4个通道的1.5GHz?

以及如何计算总带宽?  

谢谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    在 e2e 上搜索 TS5M645/6带宽并找到以下线程:

    请告诉我它是否有助于回答您的问题。

    谢谢

    Saminah