This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR3812:TS3DDR3812

Guru**** 2483555 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR3812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/912874/ts3ddr3812-ts3ddr3812

器件型号:TS3DDR3812

您好!

我正在寻找能够以800MHz 和电压为<Vi/o<0.7V. 工作的 MUX/DEMUX TS3DDR3812能否 在此范围内有效使用、或者是否有其他选项可用于此类低电压摆幅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、您可以在此  低电压范围内使用 TS3DDR3812。   如果您查看数据表中的建议运行表、它指定了 VI/O 可以从0V 摆动到 Vcc (电源电压)-并且此开关的带宽支持非常高(1.67GHz)。

    此致

    Saminah