This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3251:SN74CBT3251的 NTC 问题

Guru**** 2483615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/912116/sn74cbt3251-ntc-issue-with-sn74cbt3251

器件型号:SN74CBT3251

各位专家:

我对 SN74CBT3251有疑问、请查看 下面的原理图、

B2和 B1 为输入电阻分压器产生的电压信号,输出(A 端口)连接到 ADC 的输入(高阻抗输入)。

通常,B 端口上的正确电压为0.3V ~ 3V (除以 NTC 和电阻)。

1) 1) 当分压后的电压输入到 SN74CBT3251时、电压将低于0.1V、我们断开 A 端口与外部负载的连接、

问题仍然存在。

请就此提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我想首先确认几件事、以确保我了解所有内容。

    1. B 端口和 A 端口的电压是多少? 如果您有这些波形的示波器截图、将会有所帮助。
    2. 选择引脚上的电压读数是多少?
    3. 您是否还能够在另一个电路板上重现问题?

    听起来开关始终处于高阻抗状态、因此我认为可选择引脚。

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parker :

    感谢您的回复。

    1. B 端口为0.1V,我需要澄清 A 端口  

    2、我会检查、您是不是说客户没有打开 B1 端口还是 B2端口会导致此问题?  

    3、客户测试了4块板、一个板没有问题、一个板在 B1上有问题、但 B2正常、一个板在两个 B 端口上都有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    1. 如果输入电压(通道 B)为0.1V、我不确定问题是什么、多路复用器不会更改输入电压、这取决于 NTC 分压器电压。 我们在此提供了有关监控 NTC/电阻分压器的应用手册。  
    2. 我想检查以确保选择了正确的通道,更是进行彻底的检查以确保这不是问题,我不确定这是否是问题,但这是一个足够简单的测试,可以快速检查。
    3. 具体的客户问题是什么? 我认为端口 B 比在端口 A 上读取的值高。但是、通过您的回复、进入多路复用器的电压似乎很低(<100mV)、因此我很难看到确切的问题、为此带来的不便、我深表歉意。 但我想确保我处理的问题与我认为你的问题相同。

    最棒的

    Parker  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parker:

    很抱歉给你带来麻烦。

    确切的问题是 B 端口电压低于0.1V、远低于合理的 NTC 分压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我很抱歉让我感到困惑!

    要开始缩小问题的根源、首先需要断开 IC。 然后在没有 IC 的情况下测量从 NTC 电阻桥接到接地的压降。 如果 IC 引起负载效应、则不会出现在该配置中、如下所示:

    如果分压器按预期工作、下一个测试将执行以下电路、以查看 ADC 的负载是否会导致问题:


    我们测量10欧姆(或类似大小的电阻器)上的压降、以查看 ADC +电阻是否会导致任何负载影响。 尽管 ADC 应该具有高阻抗、但我只想确保它不会导致任何误差。  

    对于这些测试、在发生故障的电路板上执行这些测试非常重要;如果在移除 IC 并运行上述测试后解决了问题、则多路复用器更有可能成为故障的罪魁祸首。  

    如果您对上述测试有任何疑问或疑问、请告诉我。

    谢谢

    Parker Dodson