This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3306:器件标识

Guru**** 2484465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/912596/sn74cb3t3306-device-marking

器件型号:SN74CB3T3306

大家好、

我的客户购买了 SN74CB3T3306DCTR。 顶部标记应为"WA6 Z"、但显示"WA6 81Z"、请澄清。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    如果您在器件标识查找 工具中查看、它会将"WA6"和"Z"显示为 SN74CB3T3306DCTR 的有效器件标识。

    我还勾选了"WA6 81Z"-这也是有效的标记、其中"8"代表年份的最后一位、"1"代表月份。

    此致

    Saminah