This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308-Q1:我是否可以并行连接两个器件的控制引脚 A0-A2以同时切换它们、并节省所需的 GPIO 数量?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/912429/tmux1308-q1-may-i-connect-the-control-pins-a0-a2-of-two-devices-in-parallel-to-toggle-them-at-the-same-time-and-save-the-number-of-gpio-needed

器件型号:TMUX1308-Q1

E2E、  

我在我的系统中使用2个 TMUX1308-Q1。  

我想知道我是否可以并行连接两个器件的控制引脚 A0-A2、以便我的 MCU 在采样时仅需要3个 GPIO 来控制两个多路复用器。  我在总线上有弱下拉电阻以避免悬空节点、但我是否还需要在每个引脚 A0-A2上连接一个串联电阻器?

此外、为了节省 GPIO、我是否可以将 EN 引脚直接接地并使器件始终启用、或者是否还需要弱下拉电阻器?  

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    1.  您应该可以并行连接所选行以减少数据线的数量。 建议使用弱下拉电阻、以便在选择引脚上始终存在已定义的状态。 对多个多路复用器使用相同选择线路的权衡是、有效电容会随着每个额外多路复用器的增加而增加、这可能会减慢选择线路的开关速度。 无需添加串联电阻器。


    2. 是的、您可以将使能端直接接地以实现连续运行。  

    此致、

    Parker Dodson