This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4066:器件标识确认

Guru**** 2524560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/911781/cd74hc4066-confirmation-of-device-marking

器件型号:CD74HC4066



大家好、

我们购买了 CD74HC4066M96,但在同一卷带中,IC 顶部标记为“8CCPQ6K HC4066M”和“8CCPQEK HC4066M”。

请分别教授上述词语的含义,"6K"和"EK"之间有何区别?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    让我检查一下符号标记并返回给您。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    “HC4066M”是设备代码, x7字符代码是批次可追溯性代码,即“LTC”。 它是一个内部参考编号、允许我们确定制造特定器件的时间和地点、并可以更改器件代码保持一致的位置。

    此致

    Saminah

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    感谢你的答复。 请允许我确认另外一件事。

    我认为、同一卷带中的 IC 通常应具有相同的器件标识、
    但我的客户发现标有“8CCPQ6K”和“8CCPQEK”的 CD74HC4066M96位于同一卷带(卷带)中。
    所以他们知道"6K"和"EK"的含义。
    在其他情况下、它们可以位于同一卷带(胶带)中是否正常?

    此致、
    Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    “6”和“E”只是唯一的值,决定了我们可以追溯到此材料的特定装配批次号

    将两者放在同一卷带(胶带)中是正常的。  当不同批次的材料数量不均时、组装/测试基地可以将一个或多个批次合并到同一卷带中、以满足完整卷带数量。  

    此致

    Saminah