您好、E2E、
需要帮助来识别可用于在信号和电源之间切换的器件(SPDT 单端口、双端口或四端口-任意)。 我看到 TS5A22362可在采用 DBGA 封装的情况下实现高达350mA 的电流、但我正在寻找超过500mA 的电流、并且器件内保持的 IO 阻抗50E。
请就上述附件使用案例提出建议并提供您的意见。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tushar、
大多数信号开关用于50-500mA 应用。
您看过 TS5A26542 - 它具有0.5欧姆(典型值)的极低 RON、支持高达450mA 的电流。
对于超过500mA 的电流、您需要了解电源开关-在这种情况下、我可以将此主题连接到电源开关团队。
谢谢
Saminah
您好、Tushar、
1、开关接通时、在两个方向上都可以连续承载最大450mA 的电流。
在此开关中,根据“IN”状态,NC 到 COM 端口或 NO 到 COM 端口打开,或者两个通道都打开。
2.绝对最大额定值表中指定的导通状态开关电流是在器件损坏之前处于"导通"状态时允许通过开关的最大电流。
3.如果电压在 I/O 上的建议工作条件下,则不会出现问题。
我们的信号开关是无源 FET 开关、没有任何驱动能力。 它们与能够拉电流或灌电流的 GPIO 不同。 这些开关只需充当导线、即可将引脚上看到的电压/电流传递到另一侧、或不将其传递到另一侧。
此致
Saminah