您好,
我正在使用 用于乐器的基于运算放大器的音频放大器。
特别是我需要在飞行中切换反馈网络、我的目标是使用 固态开关更换继电器(如果没有咔嗒声、更好)
我对使用什么有点困惑。
运算放大器电源为9-12V 单端电源。
我需要 SPST 和 SPDT 器件、I2C 可控器件将是一个优点。
此致、
GZ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我正在使用 用于乐器的基于运算放大器的音频放大器。
特别是我需要在飞行中切换反馈网络、我的目标是使用 固态开关更换继电器(如果没有咔嗒声、更好)
我对使用什么有点困惑。
运算放大器电源为9-12V 单端电源。
我需要 SPST 和 SPDT 器件、I2C 可控器件将是一个优点。
此致、
GZ
Giulio、您好!
对于您的应用、您将搜索开关的2:1和1:1配置。 我们将器件规格为5V 和12V 单电源、因此为了满足您的9V - 12V 电源范围、该器件应在这两种电压下额定运行、以确保在可能的 VDD 范围内正常运行。 很遗憾、这也限制了您可以选择的器件数量。 我进行了参数搜索、并在 Excel 文件中将其筛选出来、以向您显示可能的选项:
如果电源持续处于12V 电压、则设计灵活性会提高一点。 也就是说、Clemen 表示固态开关具有更高的导通电阻、上图显示了器件的典型 Ron 值。 此外、由于开关的导通电容、在运算放大器的反馈路径中放置多路复用器始终存在稳定性问题。 本 应用手册详细介绍了如何帮助防止运算放大器意外运行如何处理反馈路径中的电容。
如果您有任何其他问题需要帮助您为您的应用选择合适的多路复用器、请随时联系我们!
此致、
Parker Dodson