This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74TVC3306:SN74TVC3306的问题

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/910276/sn74tvc3306-question-for-sn74tvc3306

器件型号:SN74TVC3306
主题中讨论的其他器件:LSF0108

大家好、

客户需要实现从端口3.3V 到 B 端口1.6V-5.5V 的任何转换。 它们可以通过这种方式进行连接吗? 如图所示、Vref 能否使用终端维持3.3V 电压? 请帮助直接共享正确的连接。  

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    为了正确理解、您希望在 B 侧实现什么电压电平? 是 介于1.6V-5.5V 之间、还是希望将其钳位到特定电压?

    您的应用与 选择正确电平转换解决方案(修订版 A)中显示的示例类似   

    您将 VREF 设置为等于 CPU 的 I/O 电压电平-请参阅参考文档的表3"使用 TVC 器件的可能电压转换组合"中的更多详细信息。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    客户不需要 vdpu vref vdpu 交叉更改、终端 IO 的最大电压需要5.5V。  

    在您共享的屏幕中:当 VBIAS 通过一个200 kΩ 电阻连接到3V 至5.5V VCC 电源、并且 VREF 设置为0V 至 VCC–0.6V 时、每个开关的输出具有等于 VREF 的最大钳位电压。

    客户的理解是、3-5.5V 可通过一个200k 电阻器进行连接。 正确吗?

    端子 A:3.3V
    端子 b:1.62 1.8 3.0 3.3 5.0 5.5 V
    vdedref 需要固定电压或与 vdpu 同步变化
    由于 B 端子由外部电压源提供、因此尽可能提高自由度

    客户像以前一样选择 lsd0108、但 Ron 更大。 他想选择一个较小的值、还考虑了 TXS TXB、但其抗干扰能力较弱。 我是否知道 还有其他合适的芯片推荐?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    客户的理解是正确的。

    这里有一个非常详细的视频系列,对所有这些内容进行了解释(还包括有关下行转换的详细信息):

    https://training.ti.com/introduction-voltage-level-translation-lsf-family?context=1139264-1134789

     

    视频系列指定了 LSF 系列的转换器、但它们的工作方式与此器件完全相同。

    此致

    Saminah