This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:开关时的信号冲突

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257, TS3A44159, TMUX1134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/910852/sn74cbtlv3257-signal-collision-at-switching

器件型号:SN74CBTLV3257
主题中讨论的其他器件: TS3A44159TMUX1134

大家好、

我的客户正在评估其电路板上的 SN74CBTLV3257、他们在开关时测量了信号冲突波形。 您能否查看下方的测量波形并让我给出您的答案?

e2e.ti.com/.../SN74CBTLV3257-Waveform-at-signal-collision-20200603.xlsx
 
Q1)切换 S 引脚时、B1引脚的 SW 和 B2引脚的 SW 是否可能同时导通?

Q2)切换 S 引脚时、是否为 B1和 B2引脚提供了类似的死区时间、以便两者都不导通?

Q3)关于这种现象、是否可以通过控制/OE 引脚来防止信号冲突、如下所示?
     '/OE=低 电平--> 将/OE 引脚切换至高电平 -->等待1ms --> 切换 S 引脚--> 等待1ms --> 将/OE 切换至低电平

Q4)是否有一个测量值、而不是 Q3中描述的方法)?

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件不进行先断后合开关。 所有 FET 都是同时开关的、因此它们在开关期间可能会部分断开。

    确实可以使用 OE 引入死区时间。 请注意、tdis + ten 远小于1ms。

    考虑使用具有先断后合功能的另一个器件、例如 TS3A44159或 TMUX1134。