请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX6119 您好!
我对 TMUX6119 VDD 范围有疑问。
数据表显示"当 VSS = 0V 时、VDD 的范围为10V 至36V"、如下图所示。
这意味着什么? 由于 VDD 至 GND 的额定电压范围为10 - 16.5V、其绝对最大值为18V。 我对这条笔记非常困惑。
我的客户正在寻找采用30V 单电源的2:1多路复用器。 TMUX6119是否可以用于这种情况?
此致、
OBA