This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:电源电压

Guru**** 2599765 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4052B, CD74HC4052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1166865/cd4052b-supply-voltage

器件型号:CD4052B
主题中讨论的其他器件: CD74HC4052

大家好、

请告诉我们电源电压 VDD–VEE 的最大值和最小值。

在 VDD =+ 2.5V、VEE =- 2.5V 时、它是否正常工作?

此致、

Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    CD4052B 将在+/-2.5V 电源下工作。 您可以在图1和图3中找到 VDD-VEE = 5V 情况下的一些 RON 曲线。 您将注意到、VIN 从-2.5变为+2.5V、这是相关电源。



    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    另外一种做法和另一种建议也是使用 CD74HC4052。 借助 HC/HCT 系列、在较低电压下的性能将会更好、而 CD405xB 系列将支持稍高的电压。 这些器件都将是 P2P 解决方案、因此切换到 CD74HC4052只是简单的一滴!

    谢谢、
    Rami