This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:IBIS 模型参数设置

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1167730/tmux1574-ibis-model-parameter-setting

器件型号:TMUX1574

您好,  

 一位客户从其产品文件夹中下载了 TMUX1574 IBIS 模型、并使用  Hyperlynx 工具将其打开、他发现所有 IO 方向都是输入类型(如果有任何方法)  

D2(引脚5、6、7)通道至输出类型? 如何编辑?  

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SEL 和/EN 引脚是输入。 开关通道未进行缓冲;它们既不是输入也不是输出。 (我不知道为什么 HyperLynx 将它们显示为输入;它可能是为了对电源/接地钳位二极管建模。)

    [Pin]    signal_name     model_name
        1   SEL          inbuf
        2   S1A          sterm
        3   S1B          sterm
        4    D1          dterm
        5   S2A          sterm
        6   S2B          sterm
        7    D2          dterm
        8   GND            gnd
        9    D3          dterm
       10   S3B          sterm
       11   S3A          sterm
       12    D4          dterm
       13   S4B          sterm
       14   S4A          sterm
       15   ENZ          inbuf
       16   VDD          power

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    正如此处提到的、这些不是输入或输出。 这些实际上不是缓冲 I/O、它们只是无源的。 现在、关于 Hyperlynx 为何调用它们的输入、我不确定。 我不太熟悉 Hyperlynx、也更熟悉 IBIS 的高级设计系统(ADS)。 话虽如此、我下载了一个版本的 Hyperlynx 并进行了查看、我认为 Clemens 可能是正确的。 我认为 Hyperlynx 会调用它们的输入、以对 GND 和功率钳位进行建模。 实际上、I/O 路径是一个"串联开关"。 查看波形时、我可以得到串联开关的 IV 曲线  


    但我必须选择型号而不是选择引脚、否则它将默认为终端器型号(电源/GND 钳位)。

    谢谢、
    Rami