This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16233:A 信号和 B 信号的 VIH

Guru**** 2502235 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV16292, TS5MP645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/763114/sn74cbt16233-vih-for-a-signal-and-b-signal

器件型号:SN74CBT16233
主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV16292TS5MP645

大家好、团队、

SN74CBT16223数据表解释了以下规格。 VIH 的最小电压为2V。 它是否用于 A 信号、B 信号、SEL 和测试?

此致、
Nagata。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagata、

    SN74CBT16223数据表中的 VIH 规格适用于控制引脚 SEL 和测试引脚。 输入引脚 A 和 B 的电压
    SN74CBT16223是一款 NFET 开关、因此该器件可传递高达 Vcc-Vt 的电压 如果您希望拥有轨到轨输出多路复用器、我们可以选择 SN74CBTLV16292和 TS5MP645作为替代方案。

    谢谢、
    海伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 VT?  数据表未指示多路复用器的输入和输出电压将不同。  当我尝试使用5V VCC 通过5V 输入时、我会看到1V 下降。  请指定 Vt 的值  

    谢谢、

    Tiffany