This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于以太网的模拟耗尽模式开关?

Guru**** 2815645 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/764416/analog-depletion-mode-switch-for-ethernet

主题中讨论的其他器件:TS3USB31E

您好!

我正在寻找断电时数据桥的硅解决方案。

系统是一个100 TX 以太网器件的线路或环、具有集成的2端口以太网开关、每个器件都可以获取或注入数据。

如果一个器件的电源关闭、我希望绕过该器件中的以太网开关、以便与其他器件进行通信。

耗尽模式音频模拟开关在32MHz 时的隔离似乎很差。

提前感谢您。

此致

Miko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS3USB31E 是具有单使能端的单端口开关、工作吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    感谢您的回答。

    TSUSB31E 的数据表显示:"由于其断电隔离特性"。 我在模拟开关中始终具有的这种行为

    对于实际讨论的以太网(具有 断电保护功能)、可能需要将 E-PHY`s 与端口隔离。

    为了连接端口、在断电的情况下、我认为需要删除模式开关(FSA550、DIO1500)等反向行为。

    标签:故障转线:第二代旁路、具有旁路的以太网 NIC

    大多数实现都是使用机械继电器或 ASIC、我希望在(空间关键型)设计中使用模拟开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miko、

    由于工艺限制、我们可以提供的最佳选择是使用机械继电器。

    此致、Nasser