This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2226A:将 PCIe 连接到 PCMCIA

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2226A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/761286/tps2226a-interfacing-pcie-to-pcmcia

器件型号:TPS2226A

尊敬的团队:

我的客户正在寻找将 PCIe 总线连接到 PCMCIA 控制器的解决方案。

您能不能建议您怎么做?

此致、
NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIR、

    我们将找到合适的人员来回复此主题。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIR、

    您的意思是"建议这样做"、您的问题是否更具体。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIR、

    此案例的任何更新? 否则、我将关闭该线程。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、

    我们是否有将 PCIe 连接到 PCMCIA 的解决方案?

    此致、

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、您好!

    TPS2226A 是我们产品系列中的旧器件。 我们主要关注 USB、不熟悉 PCI。

    通常、这些器件允许对每个端口和卡插槽进行3.3V、5V 和12V 的受控分配。
    谢谢你。

    此致、
    菲飞