This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:绝对最大额定值

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TS12A12511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/767354/ts12a12511-absolute-maximum-ratings

器件型号:TS12A12511

您好!

我已查看 TS12A12511的数据表。
对于数字输入、绝对最大额定值为
未列出。
请告诉我绝对最大额定值的范围。

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IN 引脚是高阻抗 CMOS 输入、因此绝对最大额定值中的电流规格意味着存在 ESD 保护二极管。

    建议的工作条件仅允许从接地到 VCC 的范围。 如果超过这些限值(超过大约0.5V)、其中一个偏移将正向偏置、电流将流动。 只要此电流限制为30mA、引脚上的电压就无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens Ladisch、您好、

    非常感谢。

    此致、

    DDDOOR