This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4851-Q1:可以#39;t 在 TI.com 上查找有关 SN74HC4851QPWRSV 的任何信息

Guru**** 2384370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/767837/sn74hc4851-q1-can-t-find-any-information-about-sn74hc4851qpwrsv-on-ti-com

器件型号:SN74HC4851-Q1

您好!

  您能不能帮助检查 SN74HC4851QPWRQ1和 SN74HC4851QPWRSV 之间的区别

  我  在 TI 网站上没有找到有关 SN74HC4851QPWRSV 的任何信息

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希望、

    您在哪里可以看到 SN74HC4851QPWRSV 的引用? 我怀疑这是错误、因为结束 PW (TSSOP)和 RSV (QFN)是两个不同的封装标识符、它们不能位于同一个可订购编号上。

    谢谢、
    Adam