This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16390:器件的带宽是多少?

Guru**** 1561515 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT16390, TS5MP645
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/762878/sn74cbt16390-how-much-is-the-bandwidth-of-the-device

器件型号:SN74CBT16390
主题中讨论的其他器件: TS5MP645

你(们)好

SN74CBT16390的带宽是多少?

数据表?中没有规格

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、

    遗憾的是、SN74CBT16390器件是较旧的产品、未指定带宽。  有一份应用报告介绍了具有大约200MHz 带宽的 SN74CBTXXXX 系列器件。

    您要连接到交换机的是什么?  你有图表吗?  有一些较新的多通道2:1开关可指定带宽、例如 TS5MP645器件。

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此 、确认  SN74CBT16390的带宽为200MHz??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jesse、

    TI 无法保证数据表中未列出的规格、但我提供了一些额外信息、以帮助您确定此开关是否值得在您的系统中开始测试。

    您的项目中此开关的应用是什么? 你有图表吗?

    您要将什么连接到开关的两侧?

    您尝试通过开关传递哪些类型的信号?

    也许我可以找到一个具有数据表中指定带宽的替代器件。

    谢谢、
    Adam