This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166:IN 接地时、短接 NO 和 COM

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/767252/ts5a3166-shortning-no-and-com-when-in-is-on-gnd

器件型号:TS5A3166

大家好,在我的应用程序中,我计划在 NO 和 COM 引脚之间连接一根跳线,这实际上会覆盖开关操作(例如,如果 Ron 过大),您能看到开关通电的任何潜在问题,Vin = gd, NO=COM = GND 或 V+?

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞巴斯蒂安

    当 Vin = gd 时、COM 到 NO 路径将为高阻抗。 即使信号路径具有高阻抗、数据表关断泄漏电流规格中仍会出现轻微泄漏(最大100nA)。

    除了关断泄漏之外、我不能预测任何其他影响。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    Sebastian