This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:信号线路上的输入电容

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/766456/tmux1208-input-capacitance-on-signal-lines

器件型号:TMUX1208

大家好、

对于 TMUX1208 (S1-S8)上的输入信号线路、是否有规格说明这些引脚可以和应该具有多大的电容? 如果在靠近引脚的每个信号线上添加电容器、这会对器件产生负面还是正面影响?

提前感谢您的支持!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、

    TMUX1208将在(S1-S8)引脚上具有电容、这在数据表的导通和关断电容规格中进行了说明。

    在这些引脚上添加外部电容器将为信号路径添加额外的电容、但不会影响 器件。  

    为什么要向开关添加额外的电容?  您连接到 S 和 D 引脚的是什么?  

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的注意! 向线路添加额外电容的原因是为了帮助过滤进入多路复用器的一些信号。 S 引脚连接到整个系统的分压器和模拟信号、D 引脚连接到处理器。 与数据表中的应用页面非常相似。  

    我只是想确保向 S 线添加电容不会导致异常振荡或类似的任何情况。

    感谢您的支持!

    进行了比较